结果:找到"晶振 音视频处理器",相关内容1000条
  • YXC扬兴科技|YSO110TR:音频调节器提供精确时钟信号的理想选择
  • 在音频调节器领域,精确的时钟信号对于音频处理和调节具有关键作用。石英振荡器YSO110TR(料号:OT2JI-111-12.288M)作为理想的时钟源,音频调节器提供高稳定性和精准的时钟信号,满足行业对于音频质量和精度的需求。音频调节器行业对于音频信号的精确处理和调节要求极高。音频设备需要高稳定性的时钟信号作为参考,确保音频处理的准确性和精度。YSO110TR作为有源石英振荡器,其频率为12.288MHz,频差仅为±30PPM,具有高稳定性和低抖动。它为音频调节器系统提供精准的参考时钟,确保音频信号的准确采样和处理,提升音频质量和精度。石英振荡器YSO110TR采用紧凑型小尺寸封装,尺寸为3...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: YXC扬兴科技 石英 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-10-07 14:38:00
  • YXC扬兴科技推出:稳定音视频数据传输YSX321SL助力音视频混合矩阵编码器延长器
  • 音视频混合矩阵、编码器和延长器在现代通信和娱乐领域扮演着重要的角色,而稳定的时钟信号对于保证音视频数据传输的质量至关重要。扬兴科技的石英谐振器YSX321SL(料号:XL2OI-111-24.576M)作为关键组件之一,提供稳定的频率信号,助力音视频混合矩阵、编码器和延长器实现高质量的数据传输。音视频混合矩阵、编码器和延长器行业对于稳定时钟信号的需求越来越高。YSX321SL是一款负载12PF的24.576MHz石英谐振器,常温频差仅为±10PPM,确保了音视频数据传输的稳定性和准确性。它可为系统提供稳定的参考频率,使得音视频信号能够准确地进行编码、解码和延长,保证了数据的高质量传输。YSX...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-08-21 14:26:00
  • YXC扬兴科技丨视频编码器与解码器的应用方案
  • 视频解码器和视频编码器是数字信号处理中常用的设备,它们在数据的传输和转换中发挥着重要作用。概述与应用它是将模拟信号或数字信号转换为数字信号的编码设备,将输入的视音频信号源进行压缩采集并转换编码处理为机器可以识别的数字代码,编码压缩成文件或可实时网络传输的TS流数据,然后通过千兆或百兆以太网网络输出传送给下一级设备远程接收端或视频服务器使用,根据不同的压缩算法进行压缩,以达到更好的压缩效果。视频解码器和视频编码器在数字通讯、音视频压缩领域有着广泛的应用。视频编码器作为视频源的发送端,若接收端如果是PC机或显示设备就需要通过解码器进行解码播放。视频解码器则是将已经压缩的信号重新还原成原始信号,只...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 编码 有源 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-08-14 14:46:00
  • 技术干货丨视频处理器晶振应用方案
  • 一、定义与作用视频拼接控制器也称视频处理器,在液晶拼接屏中起了重要的作用,它是大屏拼接系统中的核心设备,但正如主机需要CPU一样,液晶拼接屏也同样需要一个类似CPU。视频拼接控制器用于控制和管理多个视频信号的拼接和转换。它可以接受多个视频源,并将它们合并成一个输出信号,以实现视频切换、分屏显示和画面拼接等功能。视频处理器通常具备HDMI接口,可以接收和输出HDMI信号。通过HDMI接口,视频处理器可以与各种设备连接,如电视、显示器、摄像机和音频接收器,以实现高质量的音视频传输和处理。二、晶体性能要求①高稳定:视频处理器需要一个准确和稳定的时钟信号来同步视频数据的处理和输出,这就需要使用晶振作...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 差分 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-08-04 10:28:00
  • 晶振工作原理分享
  • 晶振,也称振荡器。英文名是oscillator,一般有四个引脚和方向。它有电源、质量和时钟输出引脚,里面有晶体和振荡电路。不需要输入信号号源,可以直接产生频率,出厂时已校准频率。特点:使用方便,频率稳定,电磁辐射低。晶振简称晶振。通常是由应时晶体元件、集成电路、电阻电容和外壳组成的有源功能元件。打开时,它可以输出一个稳定的频率信号号。晶振工作原理分享工作原理晶振的核心是应时水晶。这种晶体有一个非常重要的特性。如果给它施加交流电压,它就会产生机械振荡。相反,如果对其施加机械振动,就会产生交变电压。这种特性被称为机电效应。一般情况下,应时晶体机械振动的振幅和交变电压的振幅都很小,但当外加交变电压...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 率元件 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-07-25 10:21:00
  • i.MX8M处理器MIMX8MQ6CVAHZAB特征
  • MIMX8MQ6CVAHZAB特征:视频质量:全4KUltraHD分辨率和HDR提供最高水平的专业音频保真度,具有20多个音频通道,每个通道384KHz经优化可实现无风扇运行、较低的散热系统成本和较长的电池寿命提供DSD512音频功能灵活的存储器选项新型高速接口可实现灵活连接介绍该i.MX8M应用处理器采用ArmCortex-A53和Cortex-M4内核,设计用于满足智能设备应用的丰富用户体验要求。i.MX8M提供业界领先的多媒体处理功能,采用多达四个1.5GHzArmCortex-A53和Cortex-M4内核。另外,该器件还具有各种灵活的存储器选项和高速连接接口。这些高性能处理器可满足...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:szmjd 发帖时间:2022-10-12 10:40:00
  • 晶振在五种不同行业的应用,你了解多少?
  • 晶振是许多电子产品中必不可少的电子元件,选用的种类和标准也及其多。不同类型的晶振具备不同的参数,使用在不同的领域,发挥着不同的功能作用。晶振分有两种频率系列,一款是MHZ系列,一款则是KHZ系列对于一些特定的应用场景,晶振已经有很大一部分形成了专用标准,以下便是不同的晶振频率所使用在什么产品上。1、家电类领域彩色电视机:443MHZ(PA制)、3.58MHZ(NSC制)和8.86MHZ(TDA3560、TDA3565等集成电路用)等。遥控器:455KHz、480KHHz、429MHZ、500MHZ和560MHZ等晶振。微处理器:1MHZ、4MHZ、4.5MHZ、8MHZ和和10MHZ等几种晶...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 行业 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-03-04 18:22:00
  • 几种音视频信号转换的比较,VGA转HDMI,HDMI/VGA转AV/S-Video,AV转...
  • 目前市场主流的视频信号转换类芯片参差不齐,可单独或搭配各类桥接芯片做成方案。通过近几年做项目的使用体验,以下介绍几类数模转换芯片供大家做参考,性能还算是比较稳定的!今后还会不断更新各类音视频信号转换类芯片使用体验,希望能给到大家参考学习、帮助的机会,欢迎多多指教~~一、MS9282/MS9288AVGA转HDMI芯片方案,YPbPr/WII/RGBS转HDMI功能MS9282是外挂MCU,MCU型号不定,保证程序存储空间大于16K即可。因程序可以开发可控,除了做转换器等产品,做较复杂的系统级中高端产品,性能也极其稳定。但是,MS9288A是内置MCU,软件出厂固化且不可调试。目前WII转HD...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 发帖人:赵S528 发帖时间:2021-09-26 17:02:00
  • HDMI发射器、HDMITX、数字RGB/YUV转HDMI
  • MS7210是一款HDMI发送芯片,兼容HDMI1.4b及HDMI14b下的视频3d传输格式,分辨率最高支持4k30hz,最高采样率达到300MHZ,支持YUV和RGB之间的色彩空间转换,数字接口支持YUV以及RGB格式输入。输入:RGB565/RGB666/RGB888等输出:HDMI最高分辨率:4k30hz封装:QFN76MS7210与ITE66121FN为PINTOPIN芯片,可以完美替代ITE66121FN。
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 发帖人:赵S528 发帖时间:2021-07-30 10:36:00
  • 泛音石英晶体,它是如何工作?
  • 快速流畅的数据传输在当今世界至关重要,为了实现这一点,许多系统应用中都依赖于三位数兆赫(MHz)范围内的晶振频率。  用基调的AT晶体无法产生这样的高频。尽管基频为40到50MHz的石英晶体是可行的,但其生产涉及大量的工作和相应的成本。因此,“泛音晶体”通常用于20MHz以上的频率。什么是泛音与基频?  每个石英晶体都有其基本频率。除了这种“基本音调”外,每个石英晶体都有几个泛音。当向石英晶体施加电压时,石英晶体会以其基音振荡。在此过程中也会触发其泛音,但其信号明显弱于基频。实际上,大多数情况下,泛音信号只产生正常的相位噪声。  通过巧妙地构造振荡器电路,可以驱动石英晶体的泛音而不是基频。因...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 体谐 无源 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2020-11-25 11:52:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: